This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:IC 具有 CL 引脚的内部钳位电压?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701836/tps1h100-q1-ic-has-internal-clamp-voltage-for-cl-pin

器件型号:TPS1H100-Q1

你(们)好

TPS1H100-Q1的绝对最大 CL 电压= 7V、绝对最大 CL 电流为30mA。

我的问题是 IC 的 CL 引脚有内部钳位电压?

我们的其他隐藏侧驱动器还有用于 CL 引脚的内部钳位呢 ?

对于电流限制、CL 引脚的内部 Vclth 为1.233V、因此通常 CL 引脚不会超过1.233V。

但是、我想知道最坏的情况。

例如(例如...)、

当 Rcl = 1k Ω 时、假设从 CL 引脚流出的电流为10mA、Iout/2000 = 20A/2000、

它将在 CL 引脚上产生10V (= 1k Ω x 10mA)、该值高于绝对最大7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CL 引脚是电流环路运算放大器的负输入。 正极输入连接到1.233V 的基准电压。 当 CL 引脚上的电压= RCL x IOUT/KCL 达到1.233V 时、电流闭环会调节 CL 电压和输出电流。 它是调节而不是钳位。 无论外部电阻值如何、CL 引脚上的电压都不能超过1.233V。 CL 引脚拉电流与负载电流成正比。 通过增加外部电阻器值、根据公式 VCL = Rcl x IOUT/KCL、设定的电流限制降低。 必须考虑 CL 引脚上的绝对最大值。 该引脚上高于7V 会损坏内部运算放大器负输入。

    此致