This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:使用 ucc28251设计 SMPS

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673031/ucc28251-design-of-smps-using-ucc28251

器件型号:UCC28251

大家好、

       我们使用 ucc28251开发 SMPS。 我的问题是器件的脉冲(ucc28251)没有线性变化。 当它开始调节输出电压时、脉冲宽度会持续变化、如 D=0.45到0.1、但输出电压是恒定的。 因此、变压器会发出嗡嗡声。 为什么会这样? 如果输入电压高于所需的输出电压、则占空比应为低电平、对吧? 但在本例中、脉冲宽度从高到低振荡。 请尽快回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash Chandra、
    占空比可能会因多种原因而发生变化。 要回答您的问题、我需要进一步了解您的特定原理图。 请您与我分享您的原理图吗?
    我尤其需要了解以下信息:
    1) 1)什么是功率级拓扑。 它是在 CCM 还是 DCM 下运行。
    2) 2)控制模式是使用电流模式或电压模式控制运行的模式。
    3) 3)占空比变化是否发生在所有负载和线路条件下、或仅发生在某些条件下。
    4) 4)显示 COMP 引脚电压和栅极波形的波形将帮助我更好地了解该问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe Leisten、您好!

                感谢您的及时回复。以下是您问题的答案。 我检查了电路以调节40V 电压、但发生了相同的问题(脉宽变化)。

    SMPS 大约为300V 和10A。它设计为在 CCM 下运行。

    我们使用的控制模式是电压模式控制。

    3、它在空载时也会发生变化、稳压开始时、脉冲宽度会不断变化。

    4.栅极波形脉冲宽度在调节时会不断变化,所以我无法拍照,因为它在变化。我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Waveforms.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GATE-waveform-while-regulating.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash Chandra、
    感谢您发送如此出色的波形图。
    从"VCOMP voltage while coming"波形可以清楚地看出占空比不稳定的原因。
    您将注意到、这不是固定的直流值、因为在固定输入和输出电压条件下可能会出现这种情况。
    它具有频率略高于1kHz 的周期性波形。
    这表明您的控制环路不稳定。
    它们的占空比完全遵循 VCOMP 电压、因此您可以观察到与 VCOMP 电压中的凸点相对应的占空比变化。
    通过在环路补偿网络中选择正确的元件、可确保控制环路的稳定性。 如果未使用光耦合器、这些组件将位于 COMP 和 FB/EA-引脚之间、如数据表的图39所示。 如果将光耦合器与外部误差信号放大器配合使用、则必须在外部误差信号放大器周围添加补偿组件。
    补偿网络将控制环路的速度与电源电路的速度相匹配、以确保稳定运行。 补偿网络的设计必须针对所使用的特定功率级和滤波器组件完成。 这是一个重要的主题、因此我建议您学习下一本书、详细了解如何根据您的特定功率级进行此操作。
    《电力电子基础》、作者 Robert W. Erickson 和 Dragan Maksimovic。
    谢谢
    Joe Leisten