This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能 PV 和面板侧保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ24650, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683630/bq24650-solar-pv-and-protection-on-the-panel-side

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ2980TPS61089

您好!

这是我计划为10000mAh 锂离子1s5p 18650电池组充电的设置;

我选择了 BQ24650作为锂离子电池组的太阳能充电器。 我已选择 BQ2980来保护电池组。 TPS61089的输出电压为 Vout=5V @ILOAD=2A。

我对上述问题没有什么疑问;

问题1. 如 bq24650数据表图15中的 VIN 点所述、"太阳能电池半面板"的含义是什么?

问题2. 对于 bq24650的任何损坏、我需要在太阳能电池板侧提供什么保护?

此致

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    关于1、请忽略"太阳能电池半面板"的评论。 在发布时、整个太阳能电池板的电压为48V、而该器件无法支持该电压。 因此、它在 VIN 处具有"半面板"。
    关于2、请确保太阳能电池板的电压不超过 bq24650上的绝对最大额定值。 我们始终建议在光照条件下描述太阳能电池板的特征、最终产品将首先运行在光照条件下、以了解太阳能电池板的特性(VOC、VMPPT、ISC、IMPPT 等)

    此致、
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jing Zou 澄清了我的两个问题。 我将按照您刚才所说的那样对第二个问题进行跟进。

    非常感谢!