This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:电池模式下的 BQ24079 IC 功耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701392/bq24079-bq24079-ic-power-consumption-in-battery-mode

器件型号:BQ24079

您好!

客户询问了 IN=0V、OUT=BATT=3.9V、CE=L、SYSOFF=L、EN1=H 条件下的 BQ24079功耗。 EN2=H、轻负载时输出5mA (~20mW)。 它们的 BQ24079功耗为0.756718mW。 此功耗是否合理?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy
    这听起来不正确。
    它们报告的电流为3.9V 或接近200uA 时为0.757mW。 这将超过5.00mA 的负载电流。
    在实验中看了这一点,负载为5.000mA 时,电源电流为5.006mA,器件耗散的电流仅约为6uA,我看不到客户报告的200uA。 这是否可能是由于负载或电池电压而导致的容差堆叠、可能是轻微的测量误差?