This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:有关 UCD90120实现和使用的阐述

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90120A, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702049/ucd90120-clarification-regarding-ucd90120-implementation-and-usage

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650

数据表布局指南建议通过4.99 Ω 电阻器将 V33A (引脚46)连接到 V33D。

Q:UCD90SEQ64EVM-650开发板上的 V33A 通过220 Ω 铁氧体磁珠连接到 V33D、与上述情况不同。 正确的实施应该是什么、或者一种方法相对于另一种方法有哪些折衷?  

PMBus 地址单元(表8)根据连接到地址引脚的电阻器值进行定义。

kΩ:kΩ kΩ kΩ 我对上述内容的理解,地址箱5是通过连接一个介于41.2k Ω 和53.6k Ω 之间的电阻器值还是31.6k Ω 和41.2k Ω 之间的电阻器来定义的吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    不建议在新设计中使用 UCD90120。 请使用 UCD90120A。
    第一。 请使用4.99。 它可提供更好的 ADC 精度性能。
    2。 对于 BIN5、pleas 仅使用41.2K。 对于 BIN4、请使用31.6K
    谢谢

    Yihe