This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703a VBUS

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696041/bq25703a-bq25703a-vbus

器件型号:BQ25703A

你(们)好

1.您可以帮助检查 Vbus 引脚的电阻分压器值吗? 我们想知道 VBUS 到 VIN 的电阻值范围?  

2.如果我想关闭 VSYS 和 VBAT 之间的 PMOS, 在充电模式下,我可以使用哪个寄存器来控制 BATDRV 引脚的输出状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我不能检查电阻分压器值、因为我没有任何理由对其进行检查并将内部电路设计公开。 您是否想让我知道您为什么要知道电阻器值范围?
    2.在充电过程中,您可以将充电选项0寄存器的“禁止位”设置为“1”,也可以将充电电流寄存器设置为“0”以禁用充电器(关闭 BATFET)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ==>1. 我的客户希望使用此引脚来缩短 VBUS 下降时间、从而缩短充电模式更改为 OTG 模式的时间。 现在、客户使用10 Ω 上拉至 Vin、但 Vbus 短接至 GND 时电阻器会消磁。 但将电阻器更改为1k、BQ25703A 无法充电、我们在数据表中进行了研究、但未找到 VBUS 电流规格。 说明。 如果您无法共享电阻分压器值、可以帮助检查上拉电阻器值范围或 Ivbus 规格。 (VIN 至 VBUS 之间)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 VBus 电阻分压器 应远高于1k 欧姆。 您可以使用静态电流作为基准。 但是、VBUS 也是 REGN LDO 的输入。 如果您放置1k 串联电阻器、那么该1k 电阻器上的压降会过大。

    为了加快从正向模式到 OTG 模式的转换时间、如果可能的话、他们可以尝试设置一个较低的 Vindpm 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为了使25703A 在放电模式下运行:以下是系统需要满足的条件。
    根据8.3.3 USB On-The-Go (OTG):

    •VBUS 低于 VVBUS_UVLO

    我们的系统是直流 UPS、直流输出无法中断、我们还在内部集成了交流/直流电源、当交流电源正常时、交流/直流将提供直流电、25703将更换电池、而当交流电损耗时、我们需要25703以 OTG 模式运行。 我们需要在25703的电压总线和 VBUS 引脚1之间添加一个电阻器、然后在交流损耗时下拉至更低电阻器、以创建一个处理单通道来满足以下条件:VBUS 低于 VVBUS_UVLO。
    如果我们在引脚1之前插入一个大电阻器、则25703无法稳定运行。
    请检查并向我们提供有关如何完成设计的更多建议。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    VBUS 也是 REGN LDO 的输入。 如果您放置一个高串联电阻器、它将在正常应用中具有过多的压降。 BQ25703A 不能单独支持 UPS 应用。 请告诉我您是否可以使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、我们似乎可以让它正常工作、但需要与您了解更多详细信息、您的位置在哪里、我可以给您打电话吗? 如果是、请将您的号码发送至我的1009307772@qq.com、BR、David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在规格页3中:也就是说、在没有输入源的情况下、bq25703A 支持从1节到4节电池的 On-the-Go (OTG)功能、从而在 VBUS 上生成4.48V 至20.8V 的电压。 在 OTG 模式下、充电器调节输出电压和输出电流。
    我的理解是、如果结合8.3.3中正确的设置、它可以在交流中断时用作 UPS。 我是对的吗?

    交流/直流转换器的保持时间很长、可以是40~50ms。
    系统还具有交流电不存在检测电路,当交流电丢失时,系统 CPU( MSP430 )将根据8.3.3设置25703。 因此、我们必须使用电路来欺骗25703、使 Vbus 低于 VVBUS_UVLO (2.2~2.6) V

    我在第5页看到了 LDO 输入源可以是 VBUS 和 VSYS、由 VBUS 或 VSYS 提供6V 线性稳压器输出、您能否提供更详细的内部电路来显示 VSYS 或 VBUS 如何输入到 LDO? 如果我们使用外部电路将 Vbus 拉至 VVBUS_UVLO 以下。 LDO 是否也会停止工作并且5703将关闭?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    要启用 BQ25703A OTG、必须将 CHRG_OK 设置为低电平。 因此、VBUS 必须低于3.2V。 如果您有一个电路来欺骗 BQ25703A VBUS 电压并使系统保持足够长的时间、您可以使其正常工作。

    VSYS 和 VBUS 具有一个二极管或 LDO 输入。 哪个具有高电压、它将为 LDO 加电。 如果您拉低 VBUS 并从充电选项0中禁用低功耗模式、LDO 可保持工作状态。