主题中讨论的其他器件:LM3431、 LM3423、 TPS92515
您好!
调光时、配置为降压转换器的 LM3431在700mA 下驱动 LED 时出现问题。 我随附原理图供您参考。
我按照此控制器数据表中的指导进行了设计、在固定电流下使用时效果非常好。 输出电流设置为700mA、在整个输入电压范围(从36到48V)内保持不变。
实际上、如果我将输出负载从9个 LED (Vf = 3V、因此我大约有27V)更改为15个 LED (Vf = 3V、因此我大约有45V)、则输出电流保持在预期值(700mA)、并且转换器得到了很好的调节。
当我更改为调光模式并且我通过 MOSFET 输入将5V 至10V 的数字输入电压连接到 LM3421时、会出现此问题、该 MOSFET 输入可管理用于调光的输入。
在测试阶段之后、对于从1KHz 到10kHz 的频率、工作正常、并且线性是可接受的且准确的。 但是、对于从10kHz 到20kHz 的频率、特别是20kHz 的频率、我已经检测到调光效果不好、并且降压稳压器设置 DCM 模式、直到达到至少40%或50%。 当我的输入和输出之间有很大差异时、这一点更容易察觉(48V 输入和27输出比36V 输入和27V 输出更敏感)。
我的意思是、当我从100%更改为0%时、调光看起来是正确的、但当我尝试从0%增加到100%时、只有当我缓慢增加调光步长时才会工作(我一直是通过1%的步长来完成、即: 0%、1%、2%等)。 在这个"缓慢启动"之后、我可以毫无问题地达到100%。 我在"缓慢启动"和50%调光信号之后给您附加了一张图片。
CH1:节点处的 VSW、Ch2:IO
另一方面、如果我加快调光步进并加快调光步进(我加快移动速度、使连接到 MOSFET 的函数发生器的滚动按钮更快)、DCM 模式将被稳定、当我达到40%或50%时、它将会下降。 在这里、您可以看到开关电压节点处的 ISW 输出电流(CH2)和 VSW (CH1)。
我无法理解发生这种情况的原因、因为数据表规定降压转换器的 PWM 调光可以高达20kHz 甚至更高。
调光信号的频率切换和频率之间是否存在任何问题? 当我设置频率切换时、哪个是调光信号的频率限制? 修复 CDIM 和 RPU 组件值是否必须更改?
似乎 LM3421不接受20kHz 的快速调光阶跃变化。 它不会在其余频率下发生。
提前感谢大家。 希望您能帮我、因为我尝试增加频率开关信号、但我仍然有同样的问题。
此致。