This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:在所有 IFBx 引脚灌电流时、VIN 引脚上需要多少电流?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683292/tps61196-how-much-current-is-required-on-vin-pin-while-all-the-ifbx-pins-are-sinking-current

器件型号:TPS61196

尊敬的 Sirs 或 Madams:

数据表显示、"进入 VIN"的工作静态电流最大值为2mA。

但是、该值是无开关时所需的电流、这意味着 IFBx 引脚不会灌入电流。

此外、我想知道当所有 IFBx 引脚灌入电流时、VIN 引脚上需要多少电流。

我想电流值将取决于运行条件、例如 PWM 调光、VIN 电压等、并且很难获得精确的最大值。  

因此、即使是粗略的值也会对我有所帮助。 电流是否会在最大值时增加到100mA 或更高?  或者、在最大电流时、它是否会增加到仅10mA 或更低?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的查询;此主题已分配。 有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、
    我已经使用 EVM 进行了满输出电流测试、它显示的电流大约为10mA。 您可以将其作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caryss-San、Rodney-San、

    感谢您的快速响应。

    我知道 VIN 引脚在最大电流时消耗的电流小于10mA。

    我没有其他问题。

     此致、

    Shinsuke Tanaka