This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:原理图检查-启动浸渍

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699995/tps53319-schematic-check---startup-dipping

器件型号:TPS53319

大家好、

我的客户在下面设计了这两个电源、并构建了一些电路板。 有些工作正常、但有一个可能存在故障、并且可能具有缓慢的瞬态响应。  两个电源轨在启动期间下降、但随后稳定。

负载为9A 时为1V、负载为4A 时为3.3V。 事实证明、实际工作负载在5A 时接近1V、在3A 时接近3.3V。  

我的想法是:电感器可能过低而无法降低电流、纹波注入是否正常、输出电容是否过低(偏置)、电流限制设置是否会产生任何影响?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian。

    我们将需要看到显示您的问题的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我的客户无法捕获波形、因此我想我们是否可以将问题更改为原理图审阅、以确保根据更新的负载条件选择的组件值没有根本错误? (电感器尺寸是否不正确等)?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    您是否使用任何工作表或 Webench 等其他方法来推算外部组件值? 通常我会发现、如果我在计算时不知道客户是如何得出这些值的、我会得到完全不同的所有值。 请告诉我。 我们可能也应该将其移离线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明、问题是器件的输入、而不是器件本身。 我们已脱机、问题已解决。

    组件基于 webench、任何针对更高负载条件进行优化的组件都应在较低负载条件下正常工作。