This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:WEBENCH®︎工具/TPS55330:输入电压:9V-15V;输出:14V/0.5A 评估报告

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683764/tps55330-webench-tools-tps55330-vin-9v-15v-output-14v-0-5a-simluation-report

器件型号:TPS55330

尊敬的:


客户想要设计 TPS55330、我们尝试使用 WEBNCH 工具、

`s:9V-14V;输出:15V/0.5A;正常; 但 输入电压:9V~`s 15V;输出:15V/0.5A;不能打印原理图。


`s 不能满足?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS55330、由于最小 Ton 限制、Vin 应略低于 Vo。 因此、对于15V 输出、Vin 应小于14V