This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:最大建议工作电压

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673559/tps2660-maximum-recommended-operating-voltage

器件型号:TPS2660

您好!

我有一个应用将以56V 额定电压运行。   建议的最大工作电压为55V。   如果我可以保证 TPS2660的输入电压不会超过60V、这是否是可接受的用例?   在略高于最大建议电压的情况下运行时、是否存在任何有关产品寿命的问题?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    55V 是建议的工作最大电压。 我们尚未在长期可靠性方面评估 TPS2660的更高电压。
    让我检查一下这个、然后返回。

    我们可以脱机讨论吗? 我将向您发送一封电子邮件。

    此致、
    Kari。