This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:关于脉冲跳跃模式下的高侧导通时间

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682193/lm25141-about-high-side-on-time-at-pulse-skip-mode

器件型号:LM25141

LM25141 -关于脉冲跳跃模式下的高侧导通时间

 

大家好、

 

我们想知道脉冲跳跃模式下的高侧导通脉冲宽度。

因此、您能告诉我们高侧开关的时间吗?

 

[ TINA TI 的条件]

VIN=20V

Vout=3.8V

Iout=100nA

 

[仿真结果]

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru、

    在轻负载(跳跃模式)期间、LM25141输出 HO 脉冲宽度、这会强制电感器电流约为电流限制阈值的20%。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

     

    感谢您的回答。

    我知道、如果电感器电流达到电流限制的大约20%、高侧 FET 将关断(例如、如果电流限制为5A、则为1A)。

    我的理解是否正确?

     

    我还有一个问题。

    您能告诉我们高侧 FET 导通的条件吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru、

    LM25141在时进入脉冲跳跃模式

    •FBpin >VREF 上的电压
    •比较器<300mV
    •16个连续 CLK 周期内无 HO 脉冲。
     当 FB 上的电压<0.99*VREF 时,高侧 FET 将导通
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

    感谢您提供详细信息。

    此致、

    Kanemaru