This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:是否可以驱动// NFET?

Guru**** 2615045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673478/lm74700-q1-is-it-possible-to-drive-nfets

器件型号:LM74700-Q1

尊敬的团队:

是否可以使用单个 LM74700在//中驱动2个 FET?

我不明白为什么不可能这样做、但我希望得到您的确认。

需要的原因是应用需要支持60A 连续电流。

非常感谢您的反馈!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pial、

    是的、LM74700可以并行驱动2个 FET、它具有7mA 快速栅极电荷、这将能够在启动和负载瞬态(大型负载瞬态)期间快速打开 FET。

    您能否告诉我们、计划使用该器件的应用是什么?
    这将有助于为您提供更好的支持。

    此致、
    Kari。