This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:初始通电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673432/bq25121-inital-power-on

器件型号:BQ25121

加电时、默认情况下 SW 输出将为2.5V。 但是,主控制器 IC 要求最低2.7V。

是否有任何型号可以在通电条件下提供3V 或3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 SYS 电压的唯一方法是在 bq25121加电后通过 I2C。 在这种情况下、您可能希望找到另一个可在2.5V 电压下运行的低压 MCU、在上电后、MCU 可以将 SW 输出更改为所需的值。

    谢谢、