This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:输入电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, CSD17510Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698606/tps92641-input-current

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: CSD17510Q5A

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 TPS92641 进行设计、电路如下所示。

由于某些绿色模式要求、他们需要在 Vin1侧添加 PMOS (颜色:橙色)。

那么、您能告诉我们有多少电流流经 PMOS 吗?  客户需要评估。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    我需要更多信息:
    什么是 Vin?
    使用什么 MOSFET 以及开关频率是多少?
    什么是分流 MOSFET?开关频率是多少?
    什么是 Rudim1和 Ron

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我更新了电路、

    什么是 Vin?  16V→12V/5A
    使用什么 MOSFET 以及开关频率是多少?

    MOSFET 为 BSS84 (P-ch)和2N7002 (N-ch)、


    什么是分流 MOSFET?开关频率是多少?
    什么是 Rudim1和 Ron

    这2项是否会影响输入电流?

    客户只想知道 BSS84 (0.13A)对于此设计是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    流经 Vin 的电流是 IC 偏置电流与 Qhs、QLS 和 Qsdim 的栅极驱动的组合。  MOSFET 栅极驱动的 Vin 电流取决于开关频率、输入电压和选择的 MOSFET。  BSS84可能还可以、但最好先检查一下、尤其是在高开关频率下运行时。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    详细信息如下所示、

    什么是 Vin? 20V

     使用什么 MOSFET 以及开关频率是多少? BSC019N04LS*2 (QHS)、 BSC019N04LS*2 (QLS)且开关频率为300kHz  

    什么是分流 MOSFET?开关频率是多少? CSD17510Q5A*1 (Qsdim)且调光频率为1KHz

    什么是 Rugim1和 Ron? Rdim=1.5R、Ron (RHG、RLG)=3.3R



    那么 、是否可以使用输入电流的 BSS84 (0.13A)?

    或者、您可以让我们知道公式、然后我可以计算它!



    BTW、我还关注电源序列、因为 Vin1始终通电、因此 UDIM 在 Vin (IC Vin)启用之前已准备好通电。  

     电路的电源序列是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须澄清以下几点:

    输入是16V、输出是12V、电流是5A 吗?  还是输入为20V?  我需要知道输出电流、因为对于5A 设计而言、这是很多 MOSFET。  栅极驱动器的偏置电流将约为80mA、这在 TPS92641中将超过一瓦的功耗。

    Ron 是连接到 RON 引脚的电阻器、不能为1.5R

    Rudim1连接到 Rudim2和 Rudimm3、不能为3.3R、该值用于 MOSFET 的栅极电阻器。

    我会将禁用 MOSFET 移回 Ron 和 Rugim1之前的原始位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    很抱歉、我向您更新了最新情况。

    1. 20V→8V/5A

    2. Ron = 51k

    3.他们不使用 Rudim2和 Rudim3、设计是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    我将 OVP 设置为大约10V、并获得大约200KHz 的开关频率。  Rovp1和 Rovp2是开关频率计算的一部分。

    我要移动 BSS84连接、以便将 R303和 R304连接到 TPS92641的 Vin。  电流小于1mA。

    可以不使用 Rudim2和 Rudim3、但 R305是 Rudim2、因此正在使用。

    它们需要在 MOSFET、开关和导通上进行损耗计算、在我看来、对于5A 而言、这似乎是过多的 MOSFET。

    此致、