This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:使用单电池充电器进行双电池充电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS24740, TPS24750, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673108/tps24740-dual-battery-charging-using-single-battery-charger

器件型号:TPS24740
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS24750TPS22976

大家好,我的客户提出了一个独特的要求,他希望使用单个电池充电器为2节电池充电。

系统原理图应如下所示。

他有一个 uC 来控制充电和放电的电源路径。

电池电压范围为3V 至4.5V  

分立式背对背 MOSFET 中的电流应约为6A。

我们目前拥有的成本优化度最高的解决方案是什么、它使用来自 uC 的控制信号驱动这些背靠背 MOSFET。

此外,如果我们希望单独控制背靠背 MOSFET,那么最好的解决方案应该是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva948.pdf
    系统中的充电电流是否可以降至4A。 如果是、TPS2595将是合适的解决方案。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh,
    正如您在两个桥臂中看到的一样,两个桥臂也应进行充电和放电。
    我们需要6A 的放电电流。
    外部 MOSFET 也可以。
    我们需要一个成本极低的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    TPS24740将会是一种超性能解决方案。 其他支持6A 简单开/关控制和双向电流支持的选项包括
    采用简单负载开关配置并具有外部阻断 FET 的 TPS24750 www.ti.com/.../slua740.pdf
    2.采用背对背配置的 TPS22975N/ TPS22976N,如 www.ti.com/.../slva948.pdf 中使用的 TPS2595 。 需要对此进行验证。 我将让我的同事对此发表评论。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    TPS22976可用于背靠背配置、类似于 TI 参考设计 www.ti.com/.../tidua64.pdf 中的图2
    该器件更适合此应用。

    此致、
    Rakesh