This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:用于从 EEPROM 寄存器函数读取 BQ2040芯片数据的 Arduino 或 MSP430代码

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683676/bq2040-arduino-or-msp430-code-for-reading-bq2040-chip-data-from-eeprom-register-functions

器件型号:BQ2040
主题中讨论的其他器件: BQ34110

我的项目包括使用 EEPROM 对连接到电池电源的电量监测计 BQ2040芯片进行编程。  在此设置中、我想从 EEPROM 寄存器功能中读取电池特定信息(充满电的时间、放电的时间等) 、并将其显示在 LCD 显示屏上。   我听说 有一些微控制器可以与 BQ2040和 EEPROM 配合使用、通过 SMBus 将数据读取到 LCD 显示屏上。  但是、我的问题是确定具有此功能的微控制器。  我在芯片编程方面也没有经验。  一旦确定了微控制器、就会获得一些指导、帮助了解如何编写代码、让微控制器从 EEPROM 读取数据并将其显示在 LCD 上。  此外、如何修改代码 以读取 LCD 上的特定寄存器功能(即剩余电量、电池充电百分比等)。  是否有人有过这方面的经验或做过类似的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    您使用 NRND 这款传统产品的原因是什么? 我建议您考虑使用 bq34110、因为您仍处于设计的早期阶段、这是一款更新的器件。 这样、您就可以在遇到困难时获得所需的帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么特别的原因、我只是在寻找一个芯片、在连接到电源时提供电池特定的信息。  您识别的芯片似乎与我所寻找的芯片更加一致。  谢谢!