This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:自举电容器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701989/ucc27201a-boot-strap-capacitor

器件型号:UCC27201A

你(们)好

自举电容的建议值介于0.022uF 和0.1uF 之间。

如果这种自举电容选择不正确、是否可能导致超出 VHB-VHS < 20V 的绝对最大额定值?

它可能会导致器件损坏?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:
    感谢您提出问题。 我是高功率驱动器团队的应用工程师。

    自举电容器的大小通常取决于开关器件的电容。 使用栅极电荷和开关电压电平(Cgate = q/V)计算 Cgate。 我们通常建议 Cboot > 10*Cgate 以确保 HB-HS 电压不会降至 HB-HS UVLO 阈值以下。

    如果自举电容器过小、HB-HS 电势可能会降至 UVLO 阈值(6.7V)以下并关闭高侧。 Cboot 值过高将导致启动时间更长、因为启动时为 Cboot 充电需要更多时间。

    这两种情况都不会导致您违反 VHB-VHS<20V ABS。 最大额定值、因此器件不应因 Cboot 大小而损坏。

    我希望这对您的问题有所帮助。 如果是、您可以按下绿色按钮吗?

    否则、请随时提出更多问题。

    此致、
    John