This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:相补角

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678208/tps23751-phase-margin

器件型号:TPS23751

您好!

我有疑问。(客户咨询)

【问题】
我们使用 TPS 23751使用频率响应分析器测量了 POE+电路(原型板)的相位裕度。
相位裕度为45°或更大、但交叉频率约为1kHz。
一切都好吗?
在瞬态响应测试中、输出电压处于可接受范围内(24V±5%)。

【测试条件】
●Vin=42V
●Vo=24V
Δ I IO=0.02A●

【结果】
●相位裕度:49.59°
●增益裕度:-54.5dB
●交叉频率:801Hz
我附上了一个屏幕截图。

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seishin、

    由于输出为24V、这是二极管整流输出反激式吗? 我这么说是因为、当您进行此测量时、必须确保转换器在轻负载时不会发生脉冲跳跃、因此希望20mA 就足够了。

    在测试条件下、是的、BW 预计会在轻负载时下降、我们预计通常低于3kHz、并且仍然需要大于50度的相位裕度。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢您的快速响应。

    我理解您的意见。

    此致、
    Seishin