This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:LM5575-Q1

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699921/lm5575-q1-lm5575-q1

器件型号:LM5575-Q1

您好!

我们实施了直流/直流降压转换器、将48V 降压转换为15V。 在线路调节测试期间、我们发现输出电压在整个电压范围内不稳定。

该原理图适用于24V 至56V 的工作电压范围、标称电压为48V、负载电流为0.8A。 在器件验证过程中、对于以下测试、进行了如下所述的不打算进行的观察。

负载电流设置为1A 时、输入电压范围为48V 至25V。 在此下降期间、在40V 至30V 的范围内、输出电压从15V 缓慢下降至13V。 器件未接受此操作。

您是否可以查找此行为的某些原因、并通过反馈给我?如果您需要有关此行为的其他信息、请恢复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Durgaprasad、

    请分享原理图和布局。

    Vout 从 VIN=40V 下降到30V。 当您降到24V 时、它是否会继续下降?

    请检查:
    2.电源的电流限制。
    在这些条件下、FB 相对于 AGND、具有示波器。 对于所有 VOUT、它是否保持= 1.2V?
    4.在这些条件下、开关节点相对于 PGND。 它看起来是稳定的吗? 恒定频率?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从30V 下降到24V 输出电压将恢复到15V 并保持在此状态。(我们在24V 下进行了欠压检测)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Durgaprasad、

    有趣的是、电压仅从 VIN=40V 下降到30V、但在变为24V 时恢复正常。 这使我认为不稳定是问题所在。

    在将电压从48V 缓慢降低到24V 并再次恢复时、您是否可以共享 VIN 和 VOUT 的示波器捕获?

    2.您可以共享布局吗?

    请检查:
    在这些条件下、FB 相对于 AGND、具有示波器。 对于所有 VOUT、它是否保持= 1.2V?
    4.在这些条件下、开关节点相对于 PGND。 它看起来是稳定的吗? 恒定频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    FB 引脚电压在该范围内也会下降、我认为这很明显、因为它只是一个电阻分压器。

    在输出的这种行为期间、开关频率保持恒定。

    另一个观察结果还表明、此下降窗口随着负载电流的增加而增加。

    例如、对于1A、其40V 至30V;对于1.2A、其40V 至24V。

    布局部分:

    第一面:

    第二面:

    我建议您在实验室中重现这些案例、如果您观察到同样的情况、请告知我们。

    非常感谢您的参与。

    -Durgaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Durgaprasad、

    是的、FB 引脚只是 VOUT 的电阻分压器。 但有时布局和测量方法会在 VOUT 上显示问题、但 FB 引脚看起来不错。 如果 FB 引脚看起来正常、IC 认为它正在做自己的工作、解决方案是修复布局错误。 如果您观察到 FB 精确跟随 VOUT (刚刚缩放)、则我们可以考虑其他可能的问题。

    1.看起来布局图片没有附加。 请重试吗?

    请分享:
    2. VIN 缓慢下降期间 FB 相对于 AGND 的示波器快照。
    3.在这些条件下,开关节点相对于 PGND。 它看起来是稳定的吗? 恒定频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、

    根据我在示波器上观察到的情况、FB 引脚电压正确地跟随 VOUT。

    FB 斜降也类似于 Vout 斜降。

    开关节点频率选中后发现稳定在438kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Durgaprasad、

    另请连接背面布局。

    1、为什么添加 R119? 这应该是 DAP/子设备到 PGND 的短路
    2.为什么添加 R121? 这应该是从 OUT 到输出电压的短路。
    3.在此下降期间 SD 上的电压是多少?
    4.请附上 VIN 上升回波的示波器截图。 我想看看 VOUT 在上升和下降之间是否一致。
    5.请在 VIN = 48V 时附加 SW 节点的示波器截图。 如果开关节点的形状、频率或一致性发生变化(占空比增加)、则在低至24V 的任何输入电压下连接更多电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    另一侧布局:

    1和2:这些值来自我们考虑的参考应用之一。我还通过将这些电阻器替换为零欧姆电阻器进行了检查。 这对这种情况没有帮助。

    由于 SD 电压是通过 Vin 的电阻分压器馈送的、因此它本身也遵循 Vin。

    下图是输入电压从48V 下降至25V 以及从25V-48V 再次上升的图像。 仅在斜降期间观察到 Vout 下降、而不在斜升期间观察到 Vout 下降。

    5.在下面您可以找到 VSD 引脚在各种输入电压下的波形。

    A. VSW @ Vin = 48V (无故障)

    b. VSW @ Vin= 35V (故障范围:Vout 小于15V)

    c. VSW @ Vin = 25V (无故障)

    我还检查了电感器电流、以检查纹波电流是否达到2.1A 的过流限值、但我没有找到任何类似的东西。 请在您的实验室进行交叉检查、并告诉我您是否找到了解决该问题的任何解决方案。

    谢谢、

    DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP、

    感谢您分享背面布局。 看起来布局的电源侧在右侧切断。

    1和2。 如果这是 TI 设计、请向我发送链接。

    3.好的

    4.有趣的是,它在斜坡上发生,但不是斜坡上发生。 似乎有东西锁住了某个地方。 如果上升和下降以查看导致锁存的电压、将会很有趣。

    所有这些图上的开关节点看起来不规则。 SW 应为具有恒定占空比的恒定频率方波(在稳定状态下)。 此设计存在稳定性问题、很可能是布局造成的。

    以下是设计的布局指南:

    a)最好将 IC、电感器、二极管、引导电容/分辨率、CIN 和 COUT 保持在电路板的同一侧。

    B) D102的布线过小。 这应该是一条粗线迹。

    C) D102是一个1A 二极管。 您可能需要为1A 电路提供更多裕度。

    d) 电感器远离转换器。 将其靠近转换器放置并使用粗线迹。

    e)电感器有一条到输出电容器的长迹线。 应将这些电容器放置在非常靠近电感器的位置、并应具有较粗的迹线。

    f)到反馈分压器的 VOUT 信号在 VOUT 到负载的布线下以部分方式连接。 这应该被连接至电容器上的 VOUT。

    g)确保 DAP/底座/外露焊盘连接到 GND 平面以实现散热。

    可能还有更多信息、但很难用我的信息来判断。 请查看数据表、了解有关下一个电路板旋转的布局建议。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这不是 TI 参考设计。

    我很确定我们的布局设计中存在一些缺陷。 这也是因为我们受到了空间/高度限制。 我会在我们的后续样本中尝试严格考虑您的建议。

    您能否与我分享一下在正常运行期间以及在斜升和斜降期间 VSW、VFB、Vbst 的典型波形? 这将真正帮助我将它们用于我的设计。

    如果可能、您能否向我们发送一个可用作标准参考的评估套件?

    -DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP、

    您可以 通过此链接在 store.ti.com 上找到评估模块

    查找以下 VIN=10V、24V、48V、48V 时的5V 输出电压、1AOUT 波形(放大后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、

    问题已解决。 这是一个简单的错误,我们都没有看到。 :(

    斜坡引脚处的电容器过大(220nF)。 建议值为50-2000pF。 对于我的设计、它应该是470pF。

    现在一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP、

    哦、是的、这很有意义。 我很高兴它现在可以正常工作、感谢您的告知!

    Sam