This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:EN 为高电平时是否允许反向电流?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673560/tps25200-is-reverse-current-allowed-when-en-is-high

器件型号:TPS25200

我想使用 TPS25200的 ILIM 功能来限制正向电流、但我希望反向电流不受限制。   这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、这是可行的。 启用器件后、它允许反向电流流动。 但请注意、我们无法通过在 OUT 端子(器件的)上施加电源来启动系统、因为器件的内部电路从 IN 端子消耗功率。

    您能否分享有关应用用例、终端设备的更多信息?
    如果您更喜欢双向电流控制、则可以遵循应用手册 www.ti.com/.../slva948.pdf 中介绍的方法

    此致、
    Rakesh