This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65217:如何阻止 PMIC 搜索电源。 (仅打开设备打开按钮)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673431/linux-tps65217-how-to-stop-pmic-from-searching-for-the-power-source-turn-on-device-only-on-push-button

器件型号:TPS65217

工具/软件:Linux

您好!

我在使用 PMIC TPS65217时遇到问题、

当只有 USB 连接到 BeagleBone Black 并按下按钮时、器件关断和电源切断。 (关闭模式)

当只有交流电源连接到 BeagleBone Black 时、按下按钮、则器件会关断并切断电源。 (关闭模式)

当 USB 和交流电源均已连接时、器件会关断、一秒后、器件将再次开始上电。 (关闭模式、然后唤醒)

我想知道我是否可以通过任何方式阻止 PMIC 搜索连接的电源?

我是否可以将按钮事件作为唯一的唤醒事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、摩西、

    感谢您的关注。 我已将您的请求转发给我们的产品专家、以便查看。

    谢谢你
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摩西,

    我相信您遇到的问题在 TPS65217数据表第28页中有明确描述:

    '线性充电器定期向 BAT 引脚施加10mA 电流源、以检查是否存在
    电池。 此电流应用导致 BAT 端子浮动高达大于3V、这可能会干扰交流
    移除检测以及从交流电切换到 USB 输入的能力。 因此、不建议这样做
    在电池不存在时使用交流和 USB 输入。"

    您可以尝试将 BAT_SENSE 引脚短接至 Beagle Bone Black 板上的 BAT 引脚以解决该问题。 如果这不起作用、那么在不使用实际电池的情况下、没有什么可以做的。

    无法将按钮用作唯一的唤醒事件。 按钮输入设计为仅在插入电池时发生唤醒事件。 强制终端用户按下按钮而不是自动唤醒可节省电池电量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian