This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701628/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

我正在基于 BQ76940开发 BMS。

我已经知道、不建议平衡相邻电池、但考虑到我仅使用10个电池、并按照 bq76940的8-3个电池连接表进行操作、

是否注意到电池3和4相邻? 因为它们之间有一个短...

谢谢、

此致。

João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的保罗:
    是的、电池3和4相邻、因为 VC3与 VC4短接。 如果您尝试平衡系统中的电池3和4 (如表中所示)(IC 中的电池3和5)、则 VC3和 VC4将由高平衡 FET 上拉、但由低平衡 FET 下拉。 电池2上可能会产生大电压、外部平衡电路可能无法正常工作。 如果您不使用外部平衡、则可以检查引脚电压是否保持在设计的限制范围内、但通常不建议执行此操作。