This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B -初始化问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680218/bq51013b-bq51013b---problems-with-initialising

器件型号:BQ51013B

您好!

我尝试让 BQ51013B 正常工作、但有点困难、希望有人能帮我解决问题。

设备似乎未启动。 VOUT 定期从0V 上升到约400mV (噪声信号、120kHz、持续1秒)、然后再次下降。 尚未连接负载。

线圈:

线圈类型:AWCCA-15N15H06-C01-B

直径= 15 mm

L"= 14.54uH (测量值@ 100kHz/1V)

L = 15.01uH (测量值@ 1kHz/1V)

RDC = 0.946

计算值:

C1 = 174.21nF

C2 =1.716nF

Q = 93

使用的无线充电器是 Comsol WC05WH

原理图

RECT 上的信号

AC2上的信号

感谢您的支持、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题可能是 RECT 引脚上的启动电压、需要大于2.7V。
    请参阅以下链接中的无线电源常见问题解答
    e2e.ti.com/.../wireless_power_faq
    幻灯片6包含一些有关启动的信息。

    我们应该看到 RECT 电压上的 RX 响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill、

    我将尝试升高 RECT 引脚上的电压。 稍后将发布我的结果。
    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX 线圈尺寸可能会导致数字 Ping 期间 RECT 处的低电压。 随着线圈尺寸减小、耦合因子(k)减小、线圈增益减小。 一种方法是将其设置为增大线圈 L、这将增大增益。
    Wurth Elektronik 具有760308101303
    TDK 具有 WR222230-26M8-G
    我们以前使用过上述方法、结果很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了一个更大的线圈、看看它是否更好。 我会在收到更多信息后立即通知您。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个更大的线圈、并调整了两个电容器。 它现在可以工作了! 感谢您的支持!