This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:TPS61251的关断电流与 TPS61251的关断电流

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669709/tps61251-shut-down-current-tps61251-versus-shut-down-current-in-tps61251

器件型号:TPS61251

尊敬的 TI 支持:

在 TPS61251数据表表表格的第8.5段中、关断电流首次以典型值0.85uA 的形式给出、一旦触发电源正常状态、关断电流就会增加。

问:发生这种情况时、关闭电流是多少?

在 TPS61252中,关断电流没有这样的注释。 这是否意味着关断电流典型值始终为0.85uA。 是什么?

非常感谢。

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61251、您可以参阅"电源正常"一章中的说明、了解该电路如何消耗输入电流。 如果禁用此电路、则关断时间应更短。 这也意味着 TPS61252的关断电流应小于0.85uA。 禁用 PG 电路时、我没有数据。 我将查看这位原始数据表作者、这可能需要几周的时间。 目前、我只能建议按照数据表将关断电流设置为0.85uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    非常感谢您的输入。 当我禁用升压器时、我想确认在 aprox 9uA 的评估板上看到的关断电流。

    您能确认这是值吗?

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我将对此进行检查。 但是,我直到19点才退学。 我以前无法访问该实验。
    测试数据时是否还有其他可能的泄漏路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我在 EVM 中检查了这一点、在输入电压引脚上看不到其他泄漏路径。

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试解决此问题的根本原因。 它可能需要一些时间。