This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:如何加快响应

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683389/lm3481-flybackevm-how-to-make-response-faster

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

为了将输出电压变为5V、我将 R16替换为1kOhm。 改变输出电压时、相位/增益裕度可能会发生变化、因此我通过在 R8上放置50Ohm 电阻器来测量 FRA 的这些裕度。 结果如下所示:

我想更快地做出响应。 如何更改极点和/或零点的频率、以及添加极点和零点? 我认为 R17、C19、R12、C15、R10、 C16可能与此相关。 您能分享自己的想法吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请按照应用手册中有关如何将 LM3481设计为反激式的步骤进行操作。

    一种方法是增加补偿的中带增益。 这可以通过减小与光耦合器串联的电阻来实现。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNVA761回答了我的问题。 谢谢。