This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频电路上的直流/直流升压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986, TPS61096A, TPS61046, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673316/dc-dc-boost-on-rf-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS610986TPS61096ATPS61046TLV61046A

大家好、

我们需要按以下方式进行操作、我有一些问题。

我们需要将电压从3V (两节碱性电池)升高到12V、我们还需要将电压(从同一电源)升高到3.3V。 3.3V 将用作系统的 VCC、而12V 仅用于电路板外部的专用传感器(将通过连接器获取电压)。

这是一个射频电路、因此我需要考虑基于电感器的升压噪声。 12V OUT 的输出电流未知、但不超过50mA。

当然、整个系统将进入睡眠状态、除了 MCU 之外、许多其他东西都将在睡眠期间被禁用、但仍然需要一些有关系统启动和运行时间的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎需要低 IQ 器件、从而更大限度地减少睡眠期间的电池消耗。 您可以考虑将 TPS610986用于3.3V 电压轨、将 TPS61096A 用于12V 电压轨。 我还会将这些器件通知我们的专家、他们可能会添加评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12V 电源轨的其他解决方案是 TPS61046或 TLV61046A、该器件具有真正的关断功能、可降低功率损耗。