This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27220:黄金映像创建问题

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673202/bq27220-golden-image-creation-issues

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们一直遵循随附的指南, 并在发送随附的 zip 文件时在随附的电子邮件中看到错误,从而使我们无法获得计算器报告。 此外、BQstudio 似乎覆盖了我们的设置。 您能帮助我们调试出什么问题吗? 我正在通过我们在中国的 ODM 进行工作、该 ODM 在实际执行这些 steps.e2e.ti.com/.../0226_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Day2_5F00_gauge_5F00_parameter_5F00_calculator_5F00_on_5F00_the_5F00_web_5F00_update_5F00_and_5F00_best_5F00_practices.pdfe2e.ti.com/.../FW-Gauging-Parameter-Calculator-error-report-for-input-file-_2700_0226.zip_2700_.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我未提交此文件、应适用于 BQ27220电量监测计、而不是 BQ27542
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Perry
    您能否附加您提交的文件以便我查看? 从报告中、我看到低温数据似乎是问题、但如果看不到文件、我无法推荐接下来要做的事情。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5857.0226_2D00_report.zip

    它位于原始帖子中、但可能无法访问、因此我再次将它们添加为 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Perry
    我看到了该文件、但当我查看日志文件时、它们非常短、因此我认为它是错误的文件。
    可以在以5秒间隔记录时重新采集低温数据、然后重试该工具。 如果失败、让我发送新文件、我们将看到可以执行的操作。
    谢谢
    Onyx