This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118电路设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676915/lm25118-lm25118-circuit-design

器件型号:LM25118

尊敬的所有人:

我在使用 LM25118设计产品时遇到了问题! 我的设计原理图如下所示:


输入电压来自15V 超级电容器、所需的输出在 LM25118之后为12V。 众所周知、LM25118是一款宽电压范围的降压/升压控制器、其极小的输入电压可达3V。 但根据我的设计、当超级电容器的电压低于9V 时、它不起作用! 我不知道为什么? 我的设计是否有问题??? 您能否向我展示正确 的 LM25118低输入电压设计?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清一下"它不起作用"是什么意思? 根本没有开关、或者电路开关但不稳定、或者输出未稳压? 您的原理图中没有任何明显的因素会阻止电路切换。 当输入电压<9V 时、您能否检查 UVLO 引脚电压、确保其大于 UVLO 阈值? 和 EN 引脚电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,您的回复!

    “它无法 工作”,输出 功率无法支持我的负载。 我想知道 LM25118在"输出功率大约15W (输出电压12V)"的条件下可以支持的最小电压?非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够在更低的负载下获得输出调节? 您的最大负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有听到您的反馈。 此问题是否已重新出现?