This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70030最小压降问题。

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673364/tlv700-tlv70030-minimum-drop-voltage-question

器件型号:TLV700

你(们)好,先生  

我们是否可以检查 TLV70030输入电压是否大于输出电压+0.3V (3.3V);输出电压是否可以调节为3.0V?

                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    数据表规格针对 Vin = Vout + 0.3V 和 TJ =–40°C 至+125°C 的情况给出 因此、是的、如果输入电压大于3.3V、则输出电压应处于稳压状态。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    TLV70030将处于稳压状态、但 PSRR 和负载瞬态性能等一些瞬态特性将会降级。 如果您需要良好的 PSRR 和瞬态性能、我建议增加净空、否则您应该可以使用 Vout + 0.3V。

    此致、
    标记