This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:当我开始充电时、与 bqstudio 的通信中断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700764/bq78350-r1-when-i-begin-charging-i-lose-communication-to-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我与 bqstudio 失去通信的问题又开始了。 当我充电时、这有时会导致充电过早终止。  我附上了 bqstudio 输入和输出的简短日志和一些屏幕截图。 我无法上传.srec 文件或.err 文件。 我在论坛中收到一个错误、表示我无法上传这些文件类型。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5611.Log-of-charging.log

e2e.ti.com/.../Screenshots-of-charging-issues.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    它可能是几个方面之一。 日志中经过的时间表示您正在扫描大约1秒 这可能会占用系统中某些内容的大部分时间轴、可能是 SMBus、因此也就占用了许多插孔。
    您可以尝试:
    查看具有示波器的 SMBus、以确保有大量时间
    查看 I2C 以确保时间线有大量空间、如果这变得很忙、监测计将无法进行通信。
    检查 PC 上是否没有其他运行的内容
    降低扫描速率。
    减少扫描/记录的寄存器数量。 (转至 Window/Preferences/All Global Settings/Show Advanced Views、您可以检查扫描的对象和记录的对象)。
    确保 SMBus 和 I2C 电缆牢固连接且未损坏。
    禁用仪表板(它具有单独的 SMBus 流量)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 WM5295、如果再次发生、我将不得不检查这些情况。 现在让我们保持打开状态、我可以定期测试这些内容。 再次感谢您、我将向您提供最新信息。 BTW、这仅在我开始充电时发生。 除此之外、一切都很好。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否进一步解释扫描速率如何影响 SMBus 和 I2C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    监测计只有如此多的时间来完成任务。
    它必须执行其计算以使数据出现在 SMBus 上。
    要执行计算、它必须通过 I2C 从监控器获取数据。
    如果它忙于 I2C、则无法执行关键操作、也无法在 SMBus 上进行通信。
    我不知道监测计处理使用了多少时间轴、它可能会随系统模式和固件版本而变化。 剩余的时间可用于 SMBus 事务。
    如果在 SMBC 行上放置一个示波器、您将看到标准轮询大约每4秒发生一次、大约需要1.5秒。 有1秒的密集流量。 如果您更频繁地轮询、一个轮询将尝试与正在进行的轮询重叠。 数据将丢失。 减少数据量或轮询速率。