This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:升压模式下的 Q2开关问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681990/lm5118-q2-switch-issues-in-boost-mode

器件型号:LM5118

我的设计需要在降压/升压应用中工作、在19V 至37V 的输入电压范围内将输出调节至21V。 我看到降压转换器工作正常、升压转换器在输出上的负载较低时工作。 当我显著开始加载输出时 、LM5118会将 Q2晶体管的占空比设置为100%、这基本上使电路进入线性稳压器、从而将输出电压降至15V。 我已经仿真并发现 WEBENCH 显示了相同的近似行为。 我的应用约为4A、在降压模式下工作正常、但在升压模式下、LM5118似乎无法正确调节 Q2占空比。 我已经尝试降低斜坡电容。 目前、我的 RSENSE 为8毫欧、斜坡电容设置为330pF。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100%占空比听起来很奇怪。 您能否向我展示 HO 和 LO 波形以及原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有听到您的回声。 此问题是否已解决?