This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758A1E0

Guru**** 2486935 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701424/lp8758a1e0

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

 是否可以使用分压电阻器从 Vout 增大 LP8758A1E0YFFR 的默认输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

     由于通过 FB 引脚进行的器件输出采样不是由电阻分压器实现的;而是由有源电流源实现的;其输出电压可能会略微增加、但性能会变差;因此、不建议使用外部电阻分压器更改其输出电压。

     如果您的应用将其用于外设电源、并且它首先具有 I2C 主电源、则按照以下步骤可以获得预期电压:

    1.           先给 I2C 主设备上电;

    2.           在 I2C 主设备上电期间保持 LP8758-E0 EN1引脚为低电平;

    3.           提升 NRST 引脚以实现 I2C 通信(NRST 引脚可通过 RC 连接至 Vin 以实现上电复位);

               I2C 主器件通过 BUCKX_VOUT 设置所有电源轨输出电压、以获得其预期电压;(X=0、1、2、3与 Buck0、1、2、3相关)

    5.           升高 EN1引脚,则所有输出将满足客户的预期电压。

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的澄清。 我无法使用您的过程、因为稳压器应提供 IMX6、它也是具有1.35V 和3.3V 电压的 I2C 主设备。

    此致

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

      立即了解您的案例。 如果您对此器件有更多问题、请告诉我。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    供参考、我们有一个 PMIC、器件型号为 TPS659114、专为 Freescale i.MX6 DualQuad 而设计;已插入其用户 Guide.e2e.ti.com/.../TPS659114-for-Freescale-i.MX6-DualQuad-User_2700_s-Guide.pdf 下方