This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:ESD 测试报告/ ESD 二极管钳位电压。

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681953/tlv760-esd-test-report-esd-diode-clamp-voltage

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件: 冲击

客户请求提供 TLV760 ESD 测试报告。

客户还需要以下数据:
•   如果输入和输出引脚都存在内部 ESD 二极管、或仅存在于输入引脚。
•   ESD 二极管的钳位电压是多少? 这是为了了解他们是否需要根据规格放置外部 ESD 二极管。

 此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    TLV760的 ESD 额定值为2kV (人体放电模型)。 2kV 额定值足以在组装和焊接期间处理器件。 但在工业应用中、2kV 额定值可能不够。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    器件的 FMQR 中应包含 ESD 结果。 建议您提交请求、通过 www.ti.com/supportform 支持团队获取 FMQR。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:客户:

    根据我们的理解、2kV HBM 额定值是 ESD 冲击/测试期间施加电压的额定值、而不是 ESD 二极管的钳位电压。 我们想知道、
    •如果输入和输出引脚都存在内部 ESD 二极管、或仅存在于输入引脚。
    •ESD 二极管的钳位电压是多少? 这是为了了解他们是否需要根据规格放置外部 ESD 二极管。
    感谢您的快速响应。

    此致、
    普拉文 G D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    如需了解与 ESD 质量相关的请求、请通过 http://www.ti.com/supportform 提交请求。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    输入和输出端的滤波电容器通常会吸收 ESD 事件中的大部分电荷和能量。 ESD 枪的8kV 100pF 电容在放电到1µF μ F 电容器时会导致0.8V 的过压。

    Kai