This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:23VDC @ 5A 输出、24VDC 至60VDC 输入、可承受72VDC 输入

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673147/lm5145-23vdc-5a-output-24vdc-to-60vdc-input-72vdc-input-withstanding

器件型号:LM5145

我们需要23VDC @ 5A 输出、24VDC 至60VDC 输入、可承受72VDC 输入;小尺寸。 确实需要24VDC 输出、但23VDC 是 TI 计算器可以处理的最佳解决方案。 对于为此应用选择 LM5145有什么意见? 一些背景:我们从 TPS40170RGYT 设计开始、但我们有一些超过60VDC 的输入电压噪声尖峰、我们有几个电路板、其中电路发生故障、IC 实际上有一个孔从封装顶部吹出。 此外、由于 ESR 较低、WEBENCH 要求使用多个输入和输出电容器。 是否可以替代高电容电解电容器和一些低 ESR 陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    建议在输入端使用低 ESR 陶瓷、并按照数据表中的建议放置在靠近 FET 的位置。

    您可以通过在原理图中单击"Cout"时选择替代元件来更改 Webench 中的输出电容器。

    请注意、LM5145是一款电压模式控制器、因此输出电容器及其 ESR 在补偿设计中非常重要。 如果任意更改 Cout 及其 ESR、则可能会发现环路不稳定。

    或者、您也可以在以下链接中使用在线计算器、输入您选择的 Cout 和 ESR、它将为您计算新的补偿组件。

    www.ti.com/.../lm5145design-calc


    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供电容器信息。 恐怕 WEBENCH 工具不支持这种特定场景。 我在 Quickstart 计算器中创建了电源、但当我尝试使用 WEBENCH 工具来更改某些组件时、它回答说我的输入和输出规格不适用于 LM5145。 WEBENCH 问题已发布到 WEBENCH 论坛。 我想继续快速入门计算器设计、只要 TI 能保证快速入门计算器的结果? 您能否验证我的输入和输出规格是否适用于 LM5145设计以及快速入门计算器结果是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我认为我们应该坚持使用计算器来帮助您进行设计?

    我查看了 LM5145的最新计算器。  它将降至您选择的开关频率、RDSon 顶部和底部 FET、LDCR 和 Toff 最小值[最大值]。  LM5145的关断时间非常短、因此如果选择的开关频率为~250kHz 且 Rdson ~10mR 及以下、则应该可以正常工作。  我已附上最新的电子表格,如果 Vin Min 变为红色(当您增加同步频率单元、增加 Rdson 和 LDCR 时),您将知道您违反了 LM5145的 Toff Min 规格。

    希望这有助于回答您的问题?

    David。

    e2e.ti.com/.../8883.LM5145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我已下载您的电子表格。 我注意到它建议使用(33) 10uF 电容器。 这实际上并不可行。 这就是为什么我要从 TI 工具中更改 Cin 和 Cout 建议的原因。 当我注意到数据表的第9.2.3节(第45页)中有一个设计(设计3)与我们的要求非常相似、除了输入以28VDC 开始。 它使用440kHz 的开关频率(需要更小的电感器和更少的电容器)。 既然您已经验证了电子表格工具、我应该能够选择250kHz 和440kHz 之间的频率并使用电子表格来帮助选择最终组件值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您是指330uF 的 Cout 吗? 您可以将其调整为所拥有的值... 100mV 纹波的最小 Cout 为7uF! 直流偏置效应。

    回复:fsw。 建议同步 Fsw = 250kHz (对于自由运行的 Fsw、选择相同的值)、以实现更高的 Rdson 和更高的 DCR。 同样、该工具将告诉您您是否超出规格。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢你的所有帮助。 我们将使用最新的计算器继续进行 LM5145设计。


    Dave M.