This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:并联电流互感器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700864/ucc28950-current-transformers-in-parallel

器件型号:UCC28950

你好
我正在设计一个输入电压为110Vdc、输出电压为400Vdc、功率为3000W 的电压源。 工作频率为100kHz。 输入均方根电流为50A。 为了测量此电流、应用手册建议使用电流互感器、但高于此电流的电流互感器非常昂贵且体积较大。 过去、我使用此变压器实现了电流传感器:

co.mouser.com/.../cst2010-1223901.pdf

变压器工作完美、价格和尺寸都不错、问题是最大电流为40A。 我的问题是、是否可以将其中的2个变压器并联在初级中、并像在下一个图像中那样串联在次级中

我不知道变压器之间的微小差异是否足够显著、以便大部分电流仅通过1个变压器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yelsing

    您显示的并联/串联布置将起作用、但您需要非常小心、以确保两个变压器的初级连接周围的阻抗相同-实际上、这意味着两个变压器具有完全对称的布局。 如果您不这样做、则两个初级侧之间不会获得相等的电流共享、结果将是测量误差、并将电流从一个初级侧循环到另一个初级侧-次级侧电流当然必须相等。

    我建议与 CT 制造商聊天。

    此致

    Colin