This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:用于平衡的内部 FET 规格

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701448/bq76930-the-spec-of-internal-fet-for-balancing

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

由于数据表中没有有关内部平衡 FET 的详细信息、您可以帮助提供有关该情况的详细规格吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    有关 RDSFET 规格、请参阅电气特性的"电池平衡驱动器"部分。
    电压规格位于绝对最大值表中、请参阅输入引脚的差分电压。 平衡 FET 位于电池的引脚对上、有关概念、请参阅 www.ti.com/.../slua749 图21。
    最大绝对值表中显示了 FET 中允许的最大电流。 对于 bq76930和 bq76940、电流必须保持低电平。