This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:此 LDO 的软启动时间

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682966/tps7b7702-q1-soft-start-time-of-this-ldo

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

数据表中的启动波形是在100mA 负载条件下测得的。 没有负载或轻负载时是否有任何启动波形? 客户看到过冲、如下所示。

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    对于启动、根据 Vin 的上升时间、将会出现一些过冲。 当电压超过设定电压时、内部环路将尝试停止导通 FET 开关。 当您有负载时、过冲将快速释放。 因此、如果您没有负载或轻负载、过冲可能会更严重。

    为了更好地理解过冲、您是否会将波形与 Vin、Venable 和 Vout 重新连接? 您还会将输入和输出端的电容器值与我分享吗?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    输入和输出电容为10uF。 启动波形是通过将 ENABLE 引脚置为有效测得的、VIN 在稳定状态下为14V。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您可以尝试使输出电容器更大、这可能有助于过冲至特定的扩展。 正如我提到过的、该器件确实具有内置软启动功能、从数据表上的启动曲线可以看出、Vout 单调上升、斜升速度相当线性。 但同样、软启动和过冲是不同的。

    应用中的过冲容差是多少?Vin 和 Venable 的压摆率是多少?

    此致、
    Jason Song