This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电状态为0%

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669739/bq34z100-g1-state-of-charge-0

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我已将 BQ34Z100-G1器件配置为与2S 中配置的 Enersys Cyclon X 5000 mAh 电池(其中2个串联)配合使用。 对于电池化学物质、I 已经选择了可用的 Enersys 2500 mAh 电池。

在这里、我附加了从 Battery Studio 生成的 CSV 文件:

e2e.ti.com/.../Cyclon_5F00_X.gg.zip

我的问题是器件始终显示0%的充电状态。 第一次打开后、它现在显示了0%、但100%。 我不知道这里的问题是什么。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您能否澄清一下您在启动时是否经历了100%的容量、然后又改为0%?

    是否可以在启动时向我发送一个寄存器的日志、并在它变为0%后向我发送?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。
    我的配置- SoC 在开始时为100%、然后切换到0%。
    我不知道如何在更改之前获得 csv、因为所有内容都保存到非易失性存储器中。 bq studio 中是否有任何恢复默认值命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我现在观察到另一种行为:我将电池放电至大约3.3V (尽管 BQ Studio 说它已经为0%)。 然后我开始充电并把它留到晚上。 我已经看到 SOC %在上升。 我第二天返回工作岗位后、电压为4.4V (充满电)、SoC 再次为0%... 我没有把它记录在图形上,但我现在就要记录了。 这里可能会出现什么情况?

    我还开始记录该放电运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    我需要查看日志。 您可以看到下图、它将自动创建日志文件。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Miguel 的回答、

    此时、我将记录充满电的电池(实际上)的放电过程。 在软件中、它显示0%、但它已充满电。 完成此操作后、我将关闭日志记录、向您发送文件并开始记录充电过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    在附件中,我添加了解除和字符日志。 SOC 始终为0%、我无法理解... 请您在 please.e2e.ti.com/.../bq.rar 上对其进行一些说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    我还有几个问题、但一些初步结果显示了一些我可能需要您研究的问题。

    在 Pack Configuration 下的 gg 文件中、您似乎已根据 DS 设置41d9

    因此、您将 VOLTSEL 设为0、这意味着选择了内部电阻分压器、但这仅适用于单节电池组。 您需要将其设置为1并使用外部分压器。

    此外、您的 CAL_EN 也已启用、我认为默认情况下应将其设置为0。

    您是否为此使用了 EVM 板?

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Miguel 的回答、

    1、是的、由于没有外部分压器、所以我的 VOLTSEL 为0。 我使用2个串联电池、每个电池2V。 这个部分让我感到困惑-我是否应该欺骗 BQ 以为我使用的是单个4V 电池? 应如何配置? 这是我的原理图:

    您是否怀疑可能会出现什么情况?

    2.是的、我设置了 calen、因为我忘记关闭它。 它能影响什么吗?

    此外、我是否正确选择了化学 ID? 我刚才使用了容量为2500mAh 的 Enersys cyclon 电池。 我的电容量是5000mAh、我已经设置好了。 这种方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您知道情况是什么吗? SoC 让我的效率保持在0到100%之间... 我现在很不了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    您能否添加一个外部分频器、因为 BAT 引脚必须大约为1.5V 或更低。 因此、这可能是它不是仅仅输入0%容量的原因、因为它现在配置为在单节电池下工作。 另请关闭 calen。



    谢谢



    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    但总电压不是1.5V、在该配置中无法实现。 完全放电时、总电压将从4.4V 变为大约3.3V、请查看:

    这就是我不使用物理外部分频器的原因。 我尝试使用串联电池1和2、它们都不起作用。 我还应该选择外部分压器、即使没有、也应该这样做吗? 即使电池电压为4.3V 或类似、BQ 也会显示0%的充电、在日志中可见。

    calen 现在已关闭、但这没有帮助、谢谢。

    你有其他想法吗? 这一话题开始变得非常重要,因为我本来想让这一话题运行很长时间,但它仍然不起作用。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    我看到您在另一个主题上发布了。 支持将在以下其他主题上继续: e2e.ti.com/.../672695。

    谢谢

    Miguel