This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:MWh 读数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701940/bq78350-r1-mwh-reading

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQSTUDIO

大家好、

请回答客户的以下问题。

在当前项目中、我们将 bq78350-R1与 bq76930一起使用。

遗憾的是、读取 MWh (0x10 FullChargeCapacity)不起作用。 始终显示设计的容量。
如果寄存器在 CAPM = 0时切换到 mAh、则 mAh 将正确显示。

您能解释一下我们如何正确显示 MWh 吗?

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!
    默认情况下、设计容量 mAh 与所学的 FCC 4400 mAh 相同。
    设计容量 CWH 为6336、与默认电压 x 默认容量 x 4节电池相对应、但默认值为3节电池。
    如果您将 CAPM 设置为47520 MWh、则无法判断它是使用已学习的 FCC 还是设计容量。

    如果您更改已学习的 FCC、结果将显示相同。  要使 FCC (命令0x10)报告正确的值、您必须发送复位、以便它使用新值。  然后、更改 CAPM 会将报告的值从 mAh 更改为 CWH。  如果监测计正在运行并学习、它将具有更新的值并进行正确计算、不会出现或需要重置。

    尼德胡、您好!

    我在上面编辑了以更正该装置。  bqStudio 显示 MWh、但命令0x10报告 CWH。