This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:电路原理图检查

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681088/tps799-schematic-check

器件型号:TPS799

大家好、

您能否快速查看我客户的原理图?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已经检查了输入、输出电容器和电阻分压器的值、它们是可以的。 您能帮我了解他们在 F18、D81、C211和 L24方面想要实现的目标吗? 什么是 F18?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些组件的目的是保护 LDO 电源并降低 EMC、因为该节点位于为外部器件供电的连接器上。 F18是 PTC、BelFuse 0ZCJ0035AF2E、用于防止短路或意外连接到不同电位、例如12V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    D81是输出电压上过冲电压的瞬态抑制器。 正如我在上一篇文章中提到的、LDO 部分很好。 添加的保护电路似乎也很有意义、但我不是很了解他们的应用要求。 只需查看原理图、它们的电路就可以正常工作。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您可能应该在其输入端添加一个保护二极管稳压器输出。

    我发现 C211和 L24用处不大。 C211非常小。 如果 C211的用途是保护保险丝免受 ESD 的影响、则应采用100N。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您看到由于添加了电感器而导致的电压振铃有可能使 Vout 高于 Vin+0.3、则可以考虑在稳压器的 Vout 到 Vin 之间添加一个正向偏置二极管、以保护器件免受反向电流的影响、如 Kai 建议的那样。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    它们希望实现二极管。  

     RB521S30T1G 是一个不错的选择吗?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    RB521S30T1G 的导通电压为0.5V、正向偏置直流电流为200mA。 理想情况下、您希望导通电压小于0.3V、因为 Vout 的绝对最大值为 Vin+0.3V。

    此致、
    Jason Song