This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:10uH 时升压电容的建议最小实际容量

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701945/tps65235-1-about-recommended-minimum-actual-capacity-of-boost-capacitance-at-10uh

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

我们知道、建议的升压电容最小实际容量为5uF、10uH。

我的理解是否正确?

如果没有、您能否告诉我们建议的值?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您的理解是正确的。

    TI 建议 实际的升压 电容更大为8uF、因此您可以选择2*22uF/35V 电容 C3216X5R1V226M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru