This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:第二级 LC 输出滤波器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701077/tps62136-second-stage-lc-output-filter

器件型号:TPS62136

你好!

我想使用 具有第二级 LC 输出滤波器的 TPS62136来设计电源。 对于我必须考虑的这种控制类型、控制器的稳定性问题是什么?

此致、

所以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    此博客介绍了此类滤波器的基本设计。 您需要实现哪些噪声规格?

    e2e.ti.com/.../design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    感谢您的参考。 它解释了如何计算要素值、以便在假设的情况下正常运行:

    许多设计人员担心第二级滤波器的附加极点和相位延迟会影响环路稳定性。 实际上,如果您将额外的双极点放置在远离交叉频率的位置,并使其保持在低于开关频率的位置,则不会影响转换器的带宽和相位裕度。

    我不知道如何通过这种类型的控制器获取转换器的环路增益波特图、以调查稳定性问题。

    此致、

    所以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    TPS62136产品页面上的此应用手册介绍了如何测量波特图: www.ti.com/.../slva465a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    设计阶段(仿真模型)怎么样?

    此致、

    所以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些 Webench 模型允许添加第二级滤波器。 否则、您可以使用瞬态模型来查看负载瞬态响应并判断稳定性、如下所述: www.ti.com/.../slva381b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我还有一个关于测量直流/直流频率特性的问题。 根据您的经验、如果没有波特100等专用 VNA (使用普通信号发生器、示波器和某种类型的注入变压器)、是否可以用令人满意的结果进行测量?

    此致、

    所以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未尝试过这种方法、但这应该是可能的。 不过、我认为上面应用手册中的瞬态响应测试更简单。