This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:开关频率不符合数据表

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS84620, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700504/tps62140-switching-frequency-is-not-as-per-datasheet

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS84620TPS82140TPS62147

我们使用 TPS62140来生成1.1V 和1.5V、根据器件数据表、 如果引脚 Fsw 悬空、开关频率应为2.5MHz。 但观察到的频率不是2.5MHz。

图1和图2显示了在器件的开关节点引脚上观察到的1.1V 和1.5V 的开关频率波形。

请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    如 D/S 中所述、TPS62140会针对轻负载进入省电模式、并在此降低开关频率。

    由于您也在使用 TPS84620模块、因此您可能希望使用 TPS62140模块版本。

    如果您更喜欢分立式解决方案、我建议您使用更新、更小、更精确的 TPS62147。 这个提供了一个强制 PWM 模式来防止器件进入省电模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果我为转换器提供满负载、那么我是否会获得所述的频率?

    Vishal
    Fibcom 印度有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您不在省电模式下、以满负载而不是轻负载运行将获得更高的频率。 频率可能仍低于2.5MHz、如以下所述: www.ti.com/.../slyt646.pdf