This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401RGWT

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683374/tps74401rgwt

 在图片上、您可以看到我的电压设计。 此设计是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    您提供的原理图将从第一级生成3.3V、从第二级生成1.8V。 请参阅以下我的其他评论:
    您已将 PG 连接到 Vin。 通常、PG 连接到 Vout、因为当器件禁用时、由于 Vout 关闭、PG 路径赢得 t 灌电流。 当您通过电阻器将 PG 连接到 Vin 时、即使您禁用了器件、也会有恒定的接地路径。
    2.您不必在 Vout 和使能引脚之间放置电阻器。

    此致、
    Jason Song