This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:未上电或 VDD=0V 时的 IDAC_OUT 阻抗

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670195/lm10011-idac_out-impedance-when-unpowered-or-vdd-0v

器件型号:LM10011

您好、TI、

当 LM10011未通电或 VDD 尚未有效时、LM10011是否会加载受控直流/直流转换器的 FB 引脚、或者它是否为高阻态?

这与 LM10011独立供电的任何设计都相关、尤其是在 LM10011的电源依赖于受控直流/直流电源以受控方式首次启动的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会认为它将具有高阻抗。
    此示例设计可能会有所帮助。 它为 LM10011和它尝试控制的转换器使用2个不同的电源
    http://www.ti.com/tool/PMP9464

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、

    >此示例设计可能会有所帮助

    不幸的是、不是。 在该设计中、即使 LM10011要加载 FB 引脚、当独立供电的 LM10011的 VDD 变为有效时、它也会在某个点恢复。

    为了从现有设计中证明这一点、我们需要使 LM10011的 VDD 电压变为有效、这取决于转换器(其 FB 引脚由 LM10011控制)将其输出变为稳压的能力。

    否则、是否可以咨询设计团队?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    当 LM10011未通电或 VDD 尚未有效时、LM10011是否会加载受控直流/直流转换器的 FB 引脚、或者它是否为高阻态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    有任何答复吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我在无电源期间使用万用表在 EVM 上测量、引脚阻抗较高

    谢谢
    -Arief