This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:启动波形中的阶梯形状

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683259/tps62170-staircase-shape-in-the-startup-waveform

器件型号:TPS62170

在芯片启动期间、我在0.2A 负载条件下捕获了 Vout (黄色)、Vin (绿色)、使能(橙色)和 PGOOD (紫色)。 电压电平、时序和一切看起来都很好。 但 Vout 波形在上升斜率中具有一些阶梯形状。 在启动过程中、我还看到其他一些芯片也这么做。 是否有人可以帮助解释为什么会发生这种情况并提供一些缓解策略? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    本应用手册(尽管来自具有不同控制拓扑的不同器件)介绍了这种行为的常见原因: www.ti.com/.../slva866.pdf 与应用手册中的波形相比、我认为您的波形看起来非常好。 这是否是您的应用程序的问题?

    总之、由于开关脉冲的最短导通时间、前几个开关脉冲提供的能量比负载和输出电容器所需的能量更多。 因此、Vout 的上升速度快于(内部) SS 斜坡。 因此、当 SS 斜坡赶上 Vout 的位置时、在下一个脉冲发生之前会有一个间隙。

    您的200mA 负载是否应用于上述波形? 它来自电子负载吗? 在许多情况下、电子负载在启动斜坡期间不会消耗任何电流、因为它的响应速度太慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Chris!