This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:在 Vin 为低电平时禁用 TPS61322

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701962/tps61322-disable-tps61322-when-vin-is-low

器件型号:TPS61322

您好!

我想在电路上使用 TPS61322将 AAA 电池的电压提升到2.2V。

我阅读了数据表,最小输入电压为0.9V,我的问题是当输入低于0.9V 时如何禁用输出?

我设计了许多稳压器、并在输入过低时使用 SVS 来禁用芯片、但在这种情况下、TPS61322没有 EN 引脚。

您能否为不同的稳压器建议一种解决方案?

谢谢你

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有与电池串联的 P-FET 或 N-FET 以提供反向保护? P-FET 通常在0.9V 电平下关闭。

    也可以使用具有 EN 引脚的 TPS61021