This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:未连接适配器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671856/usb-to-gpio-adapter-not-attached

器件型号:USB-TO-GPIO

SDK GUI 使用适配器时的示例。 我们无法使用 GPIO 引脚,在“帮助”->“关于”->“固件版本”中,它显示“未连接适配器”。 该器件通过 USB 连接、绿色 LED 亮起、并在设备管理器中列为 HID -> USB-InputDevice。

操作系统:Win10 Pro x64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在与哪个设备通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅使用 USB-TO-GPIO 适配器。 无 I²C 器件。 我们会使用 GPIO 功能来控制 LED 和读取(物理)开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您所指的 SDK GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们使用的是:USB 接口适配器 GUI-v1.10
    下载内容:
    用于评估和使用 USB 接口适配器的参考 GUI 和库
    [ http://www.ti.com/lit/zip/sllc288]
    网址: www.ti.com/.../USB-to-gpio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试使用上述下载中的驱动程序 dll 时,我们已尝试启动固件版本并将 GPIO 引脚设置为输出,但无法将它们用作输入。

    示例代码:

    USB_Adapter_Driver.USB_Adapter AD = new USB_Adapter();
    USB_Adapter.Status;
    string s ="";
    int data = 20;
    
    status = ad.version (ref);//Status is Success and s contains the Firmwareversion
    
    status = ad.gpioReadWrite (0x01、0x00、ref data);// Status is DriverError and data is always unchange. 

    您能否检查上述代码是否包含错误。 我们无法跟踪"DriverError"的起源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉,答复较晚,需要进行一些挖掘,因为这不是经常使用的 GUI 的一部分。 首先,您所指的 SDK/GUI 非常旧,有关 GPIO 位的功能已转移到 http://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 上的 Fusion Digital Power Studio 中。

    Fusion Digital Power Studio 附带了一些其他工具、此处关注的是 UCD3xxx 器件 GUI。 您可以通过转至 Menu (菜单)> Texas Instruments (TI)> Fusion Digital Power Studio> Device GUI (设备 GUI)> UCD3xxx Device GUI 来获得该功能。

    如果单击 SMBus/I2C 选项卡,您将看到一个名为“SMBus Debug”的工具

     

    在此工具中,您将在右下角找到 GPIO 位:

    现在、我将尝试给出一个读取/写入示例。

    在 USB 接口适配器评估模块用户指南(http://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf)中、读写信息位于第37-38页。

    因此、如果我想写入最后4个位、我可以按如下方式进行写入:

    我需要将第一行配置为输出、因此我将不设置位。 在第二行、我将设置最后4位、然后单击"读取/写入"。

    请参阅下面的屏幕截图:

    后面主窗口的日志将显示事务。

             读取掩码0x00

    • 这将设置所有要写入的位

    -         writeData 0x0F

    • 将最后4位设置为高电平

    ACK 值0x00是端口0的读取值。 目前、我们设置的读掩码中没有设置读取位、因为我们将其设置为写入、因此应该是0x00。

    现在、为了读取最后4位集(writeData 0x0F)、我们可以通过将最后4位设置为高电平并删除最后4位的写入来配置读取最后4位:

    现在我们看到 ACK 0x0F 为0x00001111–表示我们最初写入的最后4位为高电平。

    完成某项工作后、您可以在代码中使用这些命令、因为您会发现 API 调用与日志非常相似。  我还想提及的是、SAA 适配器具有一个新的 API、可在此处找到  

    希望这对您有所帮助!