This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 电容器

Guru**** 2630575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700616/tps22810-ct-capacitor

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22917

您好!

您能否告知此器件是否适合我的用例。

电源电压为5V、最大电流为100mA

在突然断电的情况下、我的器件需要存储电容器。

我计算出电容必须为3000uF;(足以将关键数据写入闪存)

因此、我将使用 TPS22810来限制流向电源的浪涌电流、该电源无法处理大浪涌电流。

我使用 Tina 计算并仿真了一个2uF 的 CT。

当器件与电源断开连接时、输出电压在250ms 内逐渐降至3V。

我添加了一个5欧姆的串联电阻器、以将最大电流限制为1A、从而保持 Imax

2个问题:

突然断电时;Vin = 0V 且 Vout 最大为5V;这是否会损坏器件?

上电时:器件能否处理功率耗散?

此致、Wim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wim:

    当使用大 CT 电容器打开具有大容性负载的器件时、器件上的功率耗散会导致器件发热。 导通时间越长、器件处于高功率范围内的时间越长、其发热越多。

    TPS22810在您的应用中的优点是器件具有热关断功能、因此即使长时间导通也不会对器件造成问题、因为它可以在电容器充满电之前循环热关断。 问题是器件没有反向电流阻断、因此在 VOUT = 5V 且 VIN = 0V 的情况下、电流将流经器件的体二极管、而这不会被调节。 如果 VIN 保持悬空、则只需将 VIN 升至约4.3V、器件不会损坏。 但是、如果 VIN 上有负载、那么它可能会拉足够的电流来损坏器件。

    一种潜在的解决方案是在 TPS22810的另一侧添加一个 NMOS FET、使体二极管朝向输出。 当 CT 引脚连接到此 FET 的栅极时、器件将在关断时阻断反向电流。 当打开时、NMOS 也将缓慢打开。 但是、NMOS 不具有任何热关断保护、因此必须确保 FET 处于其 SOA 范围内。

    另一种解决方案是 TPS22917器件。 它还具有用于慢速导通的 CT 引脚、并且还具有反向电流阻断功能(即使在 VOUT=5V 和 VIN=0V 的情况下也是如此)。 但 TPS22917没有热关断功能、因此您需要使用器件测试缓慢导通功能、以确保在打开系统中的电容时不会过热。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的解释。

    更改了原理图以防止 Vin 上的负载;因此反向电流阻断不再是问题。  

    我还计算了热耗散。 我在200毫秒内将(Vin-Vout) 5V/0.1A 变为0V/0.1A 时没有发现问题。

    此致、

    WIM